Esempi di allarmi predittivi: avatar pompa
Di seguito sono indicati esempi del modo in cui configurare gli allarmi predittivi per l'avatar pompa. Combinando le funzione di protezione e le condizioni di ingresso VP è possibile configurare esempi di allarmi predittivi per l'avatar pompa come indicato di seguito. Nota: questi sono solo esempi. È possibile personalizzare gli allarmi predittivi in modo da fornire allarmi più precisi per un'applicazione specifica dell'avatars .
Esempi di messaggio di allarme predittivo: avatar pompa
|
Tipo di protezione |
Tipo di sensore ingresso allarme |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura |
Pressione |
Flusso |
Vibrazioni |
Allarmi generici |
||
|
Attivazione ingresso VP |
||||||
|
PVInput < Temperatura bassa |
PVInput < Pressione bassa |
PVInput < Flusso basso |
PVInput1 < Valore flusso basso e |
PVInput > Vibrazione elevata |
Tutte le attivazioni PVInput = Nessuna (non configurata) |
|
|
Sovraccarico termico |
Viscosità elevata |
X |
Aumento della forza di frizione |
Blocco girante |
Controllare allineamento o cuscinetti |
Tenuta meccanica o albero piegato o blocco girante |
|
Surriscaldamento motore |
X |
Funzionamento a secco o guarnizioni usurate |
Materiale nella girante o fanghi pesanti (sabbia/limo) |
Funzionamento a secco oppure controllare la linea per verificare che la valvola non sia bloccata o chiusa |
Controllare allineamento o cuscinetti |
Mancato raffreddamento o temperatura ambiente elevata o allarme chiusura ermetica o avvii multipli senza tempo di raffreddamento |
|
Inceppamento |
X |
Valvola di sicurezza bruciata, tubo bloccato, intasato o congelato oppure distacco di un'estremità |
Blocco girante |
Valvola bloccata o girante bloccata. Aspirazione aria di mandata o perdita. |
Controllare la girante |
Blocco o rottura girante oppure controllare i trasduttori o aria bloccata nella girante |
|
Corrente insufficiente |
X |
Funzionamento a secco |
Ingresso intasato o controllare nella linea se la valvola è chiusa |
Cavitazione o funzionamento a secco |
Controllare la girante |
Controllare l'accoppiamento, se la tubazione è bloccata o l'ingresso |
|
Sovracorrente |
Viscosità elevata |
Portata massima pompa o tubazione rotta |
Valvola di scarico chiusa o cavitazione di scarico |
X |
Controllare allineamento o cuscinetti |
Albero inceppato o cuscinetti danneggiati oppure controllare la girante |
|
nessuno |
Temperatura VP bassa |
Pressione VP bassa |
Flusso VP basso |
Nessun flusso o vibrazione VP elevata |
Vibrazione VP elevata |
X |