DOCA0272FR-00

Créer des instances de bloc de fonction pour les avatars

La bibliothèque TeSys island pour Siemens TIA Portal fournit plusieurs blocs de fonction proxy ainsi que des types de données définis par l’utilisateur (UDT) pour contrôler les avatars avec l’unité centrale Siemens, ainsi que pour visualiser les informations d’état. Les blocs de fonction doivent être importés dans le projet à partir de la bibliothèque TeSys island. Une fois les blocs de fonction dans le programme de l’automate, vous devez créer les paramètres des blocs de fonction pour accéder aux données du TeSys™ island.

Un bloc de fonction dédié contrôle chaque type d’avatar depuis le projet d’automate. Il existe en outre des blocs de fonction permettant d’accéder à des informations supplémentaires (données énergétiques ou diagnostiques) avec une interface commune pour tous les avatars. Un troisième groupe de blocs de fonction permet d’accéder aux fonctions de l’avatar système.

Pour des informations détaillées sur les paramètres des blocs de fonction de la bibliothèque et leur utilisation, reportez-vous au Bibliothèque des blocs de fonction.

NOTE: À partir de la version 2.2.0, la bibliothèque de blocs de fonction inclut également les copies maîtres d’un bloc de données global qui définit les constantes communes utilisées par les blocs de fonction (par exemple les codes d’erreur et d’état communs). Pour utiliser les blocs de fonction, vous devez copier ce bloc de données dans le projet. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Bibliothèque des blocs de fonction.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?