DOCA0272PTBR-00

Criar instâncias de blocos de funções para os avatares

A biblioteca do TeSys island para o Siemens TIA Portal fornece vários blocos de funções de proxy, além de tipos de dados definidos pelo usuário (UDTs), para controlar os avatares com a CPU da Siemens e para visualizar informações de status. Os blocos de funções devem ser importados para o projeto da biblioteca do TeSys island. Uma vez que os blocos de funções estejam no programa PLC, os parâmetros de blocos de funções deverão ser criados para acessar os dados do TeSys™ island.

Um bloco de funções dedicado controla cada tipo de avatar dentro do projeto PLC. Além disso, existem blocos de funções que acessam informações suplementares (dados de energia ou de diagnóstico) com uma interface comum para todos os avatares. Um terceiro grupo de blocos de funções fornece acesso às funções do avatar do sistema.

Para obter informações detalhadas sobre os parâmetros do bloco de funções de biblioteca e seu uso, consulte a seção Biblioteca de blocos de funções.

NOTA: A partir da versão 2.2.0, a biblioteca de blocos de funções também inclui cópias mestras de um bloco de dados global que define constantes comuns utilizadas pelos blocos de funções (por exemplo, códigos de erro e status em comum). Para que os blocos de funções funcionem, você deve copiar esse bloco de dados para o projeto. Para obter mais informações, consulte a seção Biblioteca de blocos de funções.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?