DOCA0272FR-00

Types de bloc de fonction

Il existe trois types de blocs de fonction de base :

  • Blocs de fonction de l’avatar du système

  • Blocs de fonction d’avatar

  • Blocs de fonction de gestion des équipements de l’équipement.

Les sections suivantes donnent un aperçu des fonctionnalités offertes par chacun de ces types de bloc de fonction.

Les blocs de fonction de la bibliothèque de blocs de fonction TeSys™ island pour TIA Portal utilisent potentiellement une communication à la fois cyclique et acyclique avec l’îlot. Pour plus d’informations sur les mécanismes et les paramètres de contrôle des deux types de communication, voir Accès aux données.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?