UDT_SystemEnergy1
Le type UDT SystemEnergy1 permet de transférer les données de tension acycliques de l’avatar du système. Les interfaces des blocs de fonction PN_SystemEnergy et DP_SystemEnergy contiennent cet UDT en tant que paramètre.
Éléments
|
Élément |
Type de données |
Description |
|---|---|---|
|
VrmsAverg |
UINT |
Tension Veff moyenne sur trois phases. (Unité : V) |
|
VrmsMaxAvg |
UINT |
Ce registre indique la tension maximum que l’avatar a mesurée pendant sa durée de vie. (Unité : V) |
|
VtimeMaxAvg |
DTL |
Horodatage de la moyenne maximum. |
|
VrmsPhase1 |
UINT |
Valeur Veff moyenne de la tension entre L1 et le neutre. (Unité : V) |
|
VrmsPhase2 |
UINT |
Valeur Veff moyenne de la tension entre L2 et le neutre. (Unité : V) |
|
VrmsPhase3 |
UINT |
Valeur Veff moyenne de la tension entre L3 et le neutre. (Unité : V) |
|
VrmsL1L2 |
UINT |
Valeur Veff moyenne de la tension entre L1 et L2. (Unité : V) |
|
VrmsL2L3 |
UINT |
Valeur Veff moyenne de la tension entre L2 et L3. (Unité : V) |
|
VrmsL3L1 |
UINT |
Valeur Veff moyenne de la tension entre L3 et L1. (Unité : V) |
|
VUnbalPerc |
USINT |
Déséquilibre de tension en pourcentage (%). |
|
VUnbalMax |
USINT |
Déséquilibre de tension maximum en pourcentage (%). |
|
VtimeUnbalMax |
DTL |
Date et heure du déséquilibre de tension maximum. |
|
PhaseSequ |
Octet |
Séquence de phase (ABC ou ACB) |
|
Frequency |
USINT |
Fréquence de tension secteur (fréquence réseau mesurée sur la phase 1). (Unité : Hz) |
|
VDipRecordReg1 |
STRUCT |
Enregistrement de chute de tension – Registre 1 Voir Struct VDipRecordRegX. |
|
VDipRecordReg2 |
STRUCT |
Enregistrement de chute de tension – Registre 2 Voir Struct VDipRecordRegX. |
|
VDipRecordReg3 |
STRUCT |
Enregistrement de chute de tension – Registre 3 Voir Struct VDipRecordRegX. |
|
VDipRecordReg4 |
STRUCT |
Enregistrement de chute de tension – Registre 4 Voir Struct VDipRecordRegX. |
|
VDipRecordReg5 |
STRUCT |
Enregistrement de chute de tension – Registre 5 Voir Struct VDipRecordRegX. |
|
VDipCnt |
UINT |
Valeur du compteur de chutes de tension. |
Struct VDipRecordRegX
|
Élément |
Type de données |
Description |
|---|---|---|
|
uiMagnitude |
UINT |
Ampleur du registre de tension. |
|
dtlStartDate |
DTL |
Horodatage de début du registre de tension. |
|
dtlStopDate |
DTL |
Horodatage d’arrêt du registre de tension. |