UDT_SystemEnergy1
O UDT SystemEnergy1 é utilizado para transferir os dados acíclicos de tensão e energia do avatar do sistema. As interfaces dos blocos de funções PN_SystemEnergy e DP_SystemEnergy contêm esse UDT como um parâmetro.
Elementos
|
Elemento |
Tipo de dados |
Descrição |
|---|---|---|
|
VrmsAverg |
UINT |
Tensão Vrms média nas três fases. (Unidade: V) |
|
VrmsMaxAvg |
UINT |
Esse registro indica a tensão máxima que o avatar mediu durante sua vida útil. (Unidade: V) |
|
VtimeMaxAvg |
DTL |
Marcação de data e hora da média máxima. |
|
VrmsPhase1 |
UINT |
Tensão Vrms média entre L1 e neutro. (Unidade: V) |
|
VrmsPhase2 |
UINT |
Tensão Vrms média entre L2 e neutro. (Unidade: V) |
|
VrmsPhase3 |
UINT |
Tensão Vrms média entre L3 e neutro. (Unidade: V) |
|
VrmsL1L2 |
UINT |
Tensão Vrms média entre L1 e L2. (Unidade: V) |
|
VrmsL2L3 |
UINT |
Tensão Vrms média entre L2 e L3. (Unidade: V) |
|
VrmsL3L1 |
UINT |
Tensão Vrms média entre L3 e L1. (Unidade: V) |
|
VUnbalPerc |
USINT |
Desequilíbrio de tensão em percentual (%). |
|
VUnbalMax |
USINT |
Desequilíbrio de tensão máxima em percentual (%). |
|
VtimeUnbalMax |
DTL |
Data e hora do desequilíbrio de tensão máxima. |
|
PhaseSequ |
Byte |
Sequência de fases (ABC ou ACB). |
|
Frequência |
USINT |
Frequência da tensão da alimentação da rede elétrica (frequência de linha medida na fase 1). (Unidade: Hz) |
|
VDipRecordReg1 |
STRUCT |
Registrador de afundamento de tensão 1. Consulte Struct VDipRecordRegX. |
|
VDipRecordReg2 |
STRUCT |
Registrador de afundamento de tensão 2. Consulte Struct VDipRecordRegX. |
|
VDipRecordReg3 |
STRUCT |
Registrador de afundamento de tensão 3. Consulte Struct VDipRecordRegX. |
|
VDipRecordReg4 |
STRUCT |
Registrador de afundamento de tensão 4. Consulte Struct VDipRecordRegX. |
|
VDipRecordReg5 |
STRUCT |
Registrador de afundamento de tensão 5. Consulte Struct VDipRecordRegX. |
|
VDipCnt |
UINT |
Valor do contador de afundamento de tensão. |
Struct VDipRecordRegX
|
Elemento |
Tipo de dados |
Descrição |
|---|---|---|
|
uiMagnitude |
UINT |
Magnitude do registro de tensão. |
|
dtlStartDate |
DTL |
Iniciar marcação de data e hora do registro de tensão. |
|
dtlStopDate |
DTL |
Parar marcação de data e hora do registro de tensão. |