DOCA0272DE-00

Avatar-Diagnose

Funktionsblock-Profil

Funktionsblock-Typ

Allgemeiner Avatar-Funktionsblock.

Art des Datenzugriffs

Zyklisch (Lesen/Schreiben) und azyklisch (Lesen).

Verwendungszweck

Alle Last-, Anwendungs- und Geräte-Avatars. Die Daten können für die Geräte-Avatars „Analoge E/A“ und „Digitale E/A“ abgerufen werden, aber sie enthalten nur Standardwerte, da diese Avatars diese Funktion nicht unterstützen.

Funktionalität

Der Funktionsblock „Avatar-Diagnose“ gibt den Status der Diagnosedaten des angegebenen Avatars zurück.

Die folgenden Abschnitte enthalten ausführliche Informationen zu Schnittstelle und Verwendung der Parameter der PROFINET IO- und PROFIBUS DP-Funktionsblöcke für diesen Avatar.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.