DOCA0272FR-00

Blocs de fonction

Les sections suivantes définissent les interfaces de chacun des blocs de fonction de la bibliothèque, leur fonctionnalité et l’utilisation prévue. Outre le nom, le type de données et la description, pour chaque variable d’interface des blocs de fonction, l’une des catégories suivantes est spécifiée :

Catégories

Catégorie

Signification

Contrôle des blocs de fonction

Variable d’entrée permettant de contrôler l’exécution du bloc de fonction (par exemple pour déclencher une communication acyclique).

État des blocs de fonction

Variable de sortie fournissant des informations sur l’état d’exécution du bloc de fonction.

Paramètres de communication

Variable d’entrée ou d’entrée/sortie utilisée pour paramétrer l’accès cyclique ou acyclique aux données.

Données cycliques

Variable d’entrée ou de sortie faisant partie des données transférées par communication cyclique vers ou depuis TeSys™ island.

Données acycliques

Variable d’entrée ou de sortie faisant partie des données transférées par communication acyclique vers ou depuis TeSys™ island.

En outre, les sections documentent les valeurs (par exemple, les codes d’erreur et d’état communs) de ConstTeSysIsland (voir Bloc de données ConstTeSysIsland) utilisées par chacun des blocs de fonction.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?