DOCA0272PTBR-00

UDT_Diagnostic

O UDT Diagnostic é utilizado para transferir os dados acíclicos de diagnóstico de um avatar, como informações sobre Irms, alarme e disparo. As interfaces dos blocos de funções genéricos de avatar de diagnóstico do PROFINET IO e do PROFIBUS DP contêm esse UDT como um parâmetro.

Elementos

Elemento

Tipo de dados

Descrição

MaxAvgIRMS

UDINT

Valor máximo da corrente Irms média.

MaxAvgIRMSTImeStamp

DTL

Data e hora em que o valor médio máximo da corrente Irms média foi registrado.

IRMSPhase1

UDINT

Valor de Irms da fase L1. (Unidade: mA).

IRMSPhase2

UDINT

Valor Irms da fase L2. (Unidade: mA).

IRMSPhase3

UDINT

Valor Irms da fase L3. (Unidade: mA).

AlarmCnt

STRUCT

Contadores de alarme. Consulte Struct AlarmCnt.

TripCnt

STRUCT

Contadores de disparo. Consulte Struct TripCnt.

TripRecReg1

STRUCT

Registro 1 de um evento de disparo. Consulte Struct TripRecRegX.

TripRecReg2

STRUCT

Registro 2 de um evento de disparo. Consulte Struct TripRecRegX.

TripRecReg3

STRUCT

Registro 3 de um evento de disparo. Consulte Struct TripRecRegX.

TripRecReg4

STRUCT

Registro 4 de um evento de disparo. Consulte Struct TripRecRegX.

TripRecReg5

STRUCT

Registro 5 de um evento de disparo. Consulte Struct TripRecRegX.

Struct AlarmCnt

Elemento

Tipo de dados

Descrição

ThermOverload

UInt

Contador de avisos relacionados à proteção contra sobrecarga térmica.

Rotor bloqueado

UInt

Contador de avisos relacionados à proteção contra rotor bloqueado.

Subcorrente

UInt

Contador de avisos relacionados à proteção contra subcorrente.

Sobrecorrente

UInt

Contador de avisos relacionados à proteção contra sobrecorrente.

IPhaseUnbal

UInt

Contador de avisos relacionados à proteção contra desequilíbrio de fase.

GroundCurrent

UInt

Contador de avisos relacionados à proteção contra corrente de terra.

Superaquecimento

UInt

Contador de eventos de superaquecimento do motor.

AllAlarms

UInt

Contador de avisos relacionados a proteções.

Struct TripCnt

Elemento

Tipo de dados

Descrição

ThermOverload

UInt

Contador de disparos relacionados à proteção contra sobrecarga térmica.

Rotor bloqueado

UInt

Contador de disparos relacionados à proteção contra rotor bloqueado.

Subcorrente

UInt

Contador de disparos relacionados à proteção contra subcorrente.

LongStart

UInt

Contador de disparos relacionados à proteção contra partida longa.

Sobrecorrente

UInt

Contador de disparos relacionados à proteção contra sobrecorrente.

Superaquecimento

UInt

Contador de eventos de disparo de superaquecimento do motor.

Bloqueio na partida

UInt

Contador de disparos relacionados à proteção contra bloqueio na partida.

IPhaseUnbal

UInt

Contador de disparos relacionados à proteção contra desequilíbrio de fase.

PhaseConfT

UInt

Contador de disparos relacionados à proteção contra configuração de fase.

GroundCurrent

UInt

Contador de disparos relacionados à proteção contra corrente de terra.

PhaseReversal

UInt

Contador de disparos relacionados à proteção contra sequência de fases.

CurrentPhaseLoss

UInt

Contador de disparos relacionados à proteção contra perda de fase.

AllTrips

UInt

Contador de disparos relacionados a proteções.

Struct TripRecRegX

Elemento

Tipo de dados

Descrição

DTL

DTL

Formato de marcação de data e hora do TIA

TTTT

WORD

Identificador do evento de disparo

0000—Nenhum evento detectado

0001—Sobrecarga térmica

0002—Superaquecimento do motor

0003—Rotor bloqueado

0004—Subcorrente

0005—Partida longa

0006—Sobrecorrente

0007—Bloqueio na partida

0008—Corrente de terra

0009—Sequência de fases de corrente

0010—Configuração de fase

0011—Desequilíbrio de corrente de fase

0012—Perda de corrente de fase

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?