DOCA0131IT-03

Informazioni sul manuale

Ambito del documento

Questa guida descrive il controller di gestione motori TeSys T LTMR con protocollo di rete PROFIBUS DP e modulo di espansione LTME.

Lo scopo di questa guida è:

  • descrivere e illustrare le funzioni di monitoraggio, protezione e controllo del controller LTMR e del modulo di espansione LTME

  • offrire tutte le informazioni necessarie per implementare e supportare soluzioni idonee a specifiche esigenze applicative

La guida descrive le quattro parti fondamentali per una corretta messa in opera del sistema:

  • installazione del controller LTMR e del modulo di espansione LTME

  • messa in servizio del controller LTMR con l'impostazione dei parametri essenziali

  • uso del controller LTMR e del modulo di espansione LTME, con e senza dispositivi aggiuntivi di interfaccia uomo-macchina (HMI)

  • manutenzione del controller LTMR e del modulo di espansione LTME

Questa guida si rivolge a:

  • progettisti

  • integratori di sistema

  • operatori

  • addetti alla manutenzione

Nota di validità

La guida è valida per i controller PROFIBUS DP LTMR. La disponibilità di alcune funzioni dipende dalla versione software del controller.

Documenti correlati

Titolo della documentazione

Descrizione

Codice di riferimento

TeSys T LTMR - Controller di gestione motori - Guida all'uso

Questa è la guida utente principale che introduce la gamma TeSys T completa e descrive le funzioni principali del controller di gestione motori TeSys T LTMR e del modulo di espansione LTME.

DOCA0127EN

TeSys T LTMR. Controller di gestione motori. Guida di installazione

Questa guida descrive installazione, messa in servizio e manutenzione del controller di gestione motori TeSys T LTMR e del modulo di espansione LTME.

DOCA0128EN

TeSys T LTMR: controller di gestione motori. Guida di comunicazione Ethernet

Questa guida descrive la versione del protocollo dei rete Ethernet del controller di gestione motori TeSys T LTMR.

DOCA0129EN

TeSys T LTMR - Controller di gestione motori - Guida di comunicazione Modbus

Questa guida descrive la versione del protocollo di rete Modbus del controller di gestione motori TeSys T LTMR.

DOCA0130EN

TeSys T LTMR - Controller di gestione motori - Guida di comunicazione CANopen

Questa guida descrive la versione del protocollo dei rete CANopen del controller di gestione motori TeSys T LTMR.

DOCA0132EN

TeSys T LTMR - Controller di gestione motori - Guida di comunicazione DeviceNet

Questa guida descrive la versione del protocollo di rete DeviceNet del controller di gestione motori TeSys T LTMR.

DOCA0133EN

TeSys ® T LTM CU - Unità di controllo operatore - Manuale utente

Questo manuale descrive come installare, configurare e utilizzare l'unità di controllo operatore TeSys T LTMCU.

1639581EN

Unità di visualizzazione Compact: Magelis XBT N/XBT R, manuale utente

Il presente manuale illustra le caratteristiche e la presentazione delle unità di visualizzazione XBT N/XBT R.

1681029EN

TeSys T LTMR Ethernet/IP with a Third-Party PLC, Quick Start Guide

Questa guida fornisce un singolo riferimento per configurare e collegare il controller logico programmabile (PLC) Allen-Bradley e TeSys T.

DOCA0119EN

TeSys T LTM R Modbus. Controller di gestione motori. Guida rapida

Questa guida utilizza un esempio di applicazione per descrivere i differenti passaggi per installare rapidamente, configurare e utilizzare TeSys T su rete Modbus.

1639572EN

TeSys T LTM R Profibus-DP. Controller di gestione motori. Guida rapida

Questa guida utilizza un esempio di applicazione per descrivere i differenti passaggi per installare rapidamente, configurare e utilizzare TeSys T su rete PROFIBUS DP.

1639573EN

TeSys T LTM R CANopen. Controller di gestione motori. Guida rapida

Questa guida utilizza un esempio di applicazione per descrivere i differenti passaggi per installare rapidamente, configurare e utilizzare TeSys T su rete CANopen.

1639574EN

TeSys T LTM R DeviceNet. Controller di gestione motori. Guida rapida

Questa guida utilizza un esempio di applicazione per descrivere i differenti passaggi per installare rapidamente, configurare e utilizzare TeSys T su rete DeviceNet.

1639575EN

Compatibilità elettromagnetica: istruzioni di installazione pratiche

Questa guida fornisce una panoramica delle considerazioni sulla compatibilità elettromagnetica per l'installazione delle apparecchiature.

DEG999EN

TeSys T LTM R••: scheda di istruzioni

Questo documento descrive montaggio e collegamento del controller di gestione motori TeSys T LTMR.

AAV7709901

TeSys T LTM E••: scheda di istruzioni

Questo documento descrive montaggio e collegamento del modulo di espansione TeSys T LTME.

AAV7950501

Magelis Display compatti XBT N/R/RT - Istruzioni di servizio

Questo documento descrive montaggio e collegamento delle unità di visualizzazione Magelis XBT-N.

1681014

TeSys T LTM CU• - Scheda di istruzioni

Questo documento descrive montaggio e collegamento dell'unità di controllo TeSys T LTMCU.

AAV6665701

TeSys T DTM per il contenitore FDT. Guida in linea

Questa guida in linea descrive il DTM TeSys T e l'editor logico personalizzato integrato del DTM TeSys T che consente la personalizzazione delle funzioni di controllo del sistema di gestione motori TeSys T.

1672614EN

TCSMCNAM3M002P Convertitore USB-RS485 - Guida di riferimento rapido

Questa guida di istruzioni descrive il cavo di configurazione tra computer e TeSys T: da USB a RS485

BBV28000

Electrical Installation Guide (Wiki version)

Lo scopo della Guida di installazione elettrica (e ora Wiki) è di aiutare progettisti elettrici e contraenti a progettare le installazioni elettriche in base a norme come IEC60364 o altre normative rilevanti.

www.electrical-installation.org

Per scaricare queste pubblicazioni tecniche e altre informazioni di carattere tecnico consultare il www.se.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?