DOCA0131IT-03

PROFIBUS DP Configurazione tramite lo strumento di configurazione SyCon

Introduzione

Con il software SyCon è possibile configurare la rete PROFIBUS DP e generare un file ASCII da importare nella configurazione del PLC in Unity Pro (o PL7 o Concept).

Condizioni della rete

Le condizioni della rete utilizzate per l'esempio sono

  • Protocollo: PROFIBUS DP

  • Indirizzo: 4

  • Velocità di trasmissione: 3 Mb/s

Configurazione di un sistema TeSys T

Esempio di configurazione di rete:

Passagio

Azione

1

Importare il file GSD selezionando File > Copia Copy GSD .

2

Selezionare il percorso in cui i file GS* sono stati decompressi e fare clic su OK.

3

Inserire un principale (master):

  • Fare clic su Inserisci > principale... oppure

  • Selezionare

4

Selezionare la velocità di rete:

  • Fare clic su Settings > Bus Parameter > Baud rate

  • Selezionare una velocità di trasmissione adatta a quella dell'applicazione in uso (ad esempio 3.000 kBaud).

I secondari (slave) PROFIBUS DP adattano automaticamente la propria velocità di trasmissione a quella del principale (master).

5

Nella finestra Inserisci principale , selezionare un principale (ad esempio, TSX PBY 100 ) dall'elenco Principali disponibili .

Premere il pulsante Aggiungi>> e confermare con OK .

6

Inserire un secondario (slave):

  • Fare clic su Inserisci > secondario... oppure

  • Selezionare

7

Nella finestra Inserisci slave , selezionare LTMR - TeSys T Profibus dall'elenco Slave disponibili .

Premere il pulsante Aggiungi>> e confermare con OK . Viene visualizzata la finestra illustrata di seguito:

8

Selezionare Secondario1 e fare doppio clic per aprire Configurazione secondario :

  • Impostare Indirizzo stazione (ad esempio su 4).

  • Modificare l'impostazione di fabbrica della Descrizione (ad esempio, in MMC_4).

  • Selezionare il modulo corretto dall'elenco:

Nota:

Fare riferimento a Modules as Presented in the GS*-File.

Se è stato selezionato il modo di configurazione remoto (R) procedere con i passi da 9 a 12.

9

Fare clic sul pulsante Dati parametri... per aprire la finestra Dati parametri .

10

Fare clic sul pulsante Modulo per aprire la finestra Dati parametri corrispondente e impostare i valori dei parametri.

11

Fare doppio clic su uno dei parametri disponibili (ad esempio Fallback strategy). Si apre una tabella di selezione che consente di modificare il valore del parametro:

Fare clic su OK.

12

Fare clic sul pulsante OK di ogni finestra di dialogo per confermare i valori dei parametri selezionati.

Salvare ed esportare la configurazione di rete

Salvare ed esportare la configurazione da importare nella configurazione del PLC (PL7, Concept o Unity Pro).

Passaggio

Azione

1

Selezionare File > Save As (Salva con nome) per aprire la finestra Save as (Salva con nome).

2

Selezionare il percorso progetto e un nome file e fare clic su Salva (estensione .pb).

3

Selezionare File > Esporta > ASCII per esportare la configurazione in formato ASCII (estensione .cnf).

4

Importare la configurazione PROFIBUS DP nella configurazione del PLC (PL7, Concept o Unity Pro).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?