DOCA0131IT-03

Mappa di registro (organizzazione delle variabili di comunicazione)

Introduzione

Le variabili di comunicazione vengono elencate nelle tabelle secondo il gruppo al quale appartengono (ad esempio identificazione, statistiche o monitoraggio). Sono associate ad un controller LTMR che può essere collegato a un modulo di espansione LTME o meno.

Gruppi di variabili di comunicazione

Le variabili di comunicazione sono raggruppate in base ai criteri esposti di seguito:

Gruppi di variabili

Registri

Variabili di identificazione

da 00 a 99

Variabili statistiche

da 100 a 449

Variabili di monitoraggio

da 450 a 539

Variabili di configurazione

da 540 a 699

Variabili di comando

da 700 a 799

Variabili mappa utente

da 800 a 999

Variabili logica personalizzata

da 1200 a 1399

Struttura delle tabelle

Le variabili di comunicazione sono elencate in tabelle di 4 colonne:

Colonna 1

Registro (in formato decimale)

Colonna 2

Tipo di variabile Tipi di dati

Colonna 3

Nome variabile e accesso tramite richieste Modbus di sola lettura o di lettura/scrittura

Colonna 4

Nota: codice per informazioni supplementari

Nota

La colonna Nota fornisce un codice per le informazioni supplementari.

Le variabili senza codice sono disponibili per tutte le configurazioni hardware e senza limitazioni funzionali.

Il codice può essere:

  • Numerico (da 1 a 9), per combinazioni hardware specifiche

  • Alfabetico (da A a Z), per comportamenti specifici del sistema.

Se la nota è...

La variabile è...

1

Disponibile per la combinazione LTMR + LTMEV40

2

Sempre disponibile, ma con un valore pari a 0 se non vi sono LTMEV40 collegati

3-9

Non usata

Se la nota è...

Significato

A

La variabile può essere scritta solo a motore spento

I limiti A, B e C si applicano solo ai bit e non ai registri interi. Cercando di scrivere un valore in presenza di un limite il bit non cambia e il sistema non restituisce nessun codice di eccezione. I codici di eccezione vengono restituiti per i registri, ma non per i bit.

*

B

La variabile può essere scritta solo in modalità di configurazione (ad esempio, caratteristiche statiche)

I limiti A, B e C si possono solo applicare ai bit e non ai registri interi. Cercando di scrivere un valore in presenza di un limite il bit non cambia e il sistema non restituisce nessun codice di eccezione. I codici di eccezione vengono restituiti per i registri, ma non per i bit.

*

C

La variabile può essere scritta solo in assenza di disinnesti

I limiti A, B e C si possono solo applicare ai bit e non ai registri interi. Cercando di scrivere un valore in presenza di un limite il bit non cambia e il sistema non restituisce nessun codice di eccezione. I codici di eccezione vengono restituiti per i registri, ma non per i bit.

*

D-Z

Non usata

Indirizzi non utilizzati

Gli indirizzi non utilizzati vengono raggruppati in tre categorie:

  • Non significativo, nelle tabelle di sola lettura, significa che è necessario ignorare il valore letto (indipendentemente dal fatto che sia diverso o uguale a 0).

  • Riserva, nelle tabelle di scrittura/lettura, significa che in queste variabili è necessario scrivere 0.

  • Vietato significa che le richieste di lettura o scrittura vengono rifiutate e che questi indirizzi non sono assolutamente accessibili.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?