DOCA0131IT-03

Principio e caratteristiche principali del protocollo PROFIBUS DP

Panoramica

PROFIBUS DP è uno standard industriale aperto per la comunicazione integrata. È un bus di campo seriale che consente la connessione decentralizzata tra sensori, attuatori e moduli I/O di marche diverse, e provvede al loro collegamento con i sistemi di controllo subordinanti.

PROFIBUS DP (rete primario/secondario a periferiche distribuite, Distributed Periphery) è un profilo di comunicazione Profibus con prestazioni ottimizzate. per quanto concerne la velocità, l'efficienza e i costi di collegamento, particolarmente adatto alla comunicazione tra sistemi di automazione e apparecchiature periferiche distribuite.

La rete PROFIBUS DP supporta più sistemi primari con diversi secondari.

Il protocollo PROFIBUS DP è un protocollo primario-secondario:

Funzioni di PROFIBUS DP

La tabella seguente illustra le caratteristiche tecniche di PROFIBUS DP:

Standard

EN 501 70

DIN 19245

Apparecchiatura di trasmissione (profilo fisico)

EIA RS-485

Procedura di trasferimento

Half-duplex

Topologia del bus

Bus lineare con adattatori di fine linea attivi

Tipo di cavo bus

Conduttori a doppino intrecciato, schermati

Connettore

SUB-D 9-pin

Aperto

Numero di nodi sul bus

Massimo 32 senza ripetitori

Massimo 125 con ripetitori in quattro segmenti

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?