DOCA0131IT-03

Configurazione della porta di rete PROFIBUS DP LTMR

Parametri di comunicazione

Usare TeSys T DTM o il terminale HMI per configurare i seguenti parametri di comunicazione PROFIBUS DP:

  • Porta di rete - impostazione indirizzo

  • Porta di rete - impostazione baud rate

  • Scelta del canale di configurazione

Impostazione del Node-ID

Il Node-ID è l'indirizzo del modulo sul bus PROFIBUS DP. È possibile assegnare un indirizzo da 1 a 125. L'indirizzo predefinito è 126.

Prima di avviare qualsiasi comunicazione è indispensabile impostare il Node-ID. Per configurare il parametro di comunicazione Porta di rete - impostazione indirizzo usare il software TeSys T DTM o il terminale HMI.

NOTA: l'indirizzo 0 non è valido e pertanto non è ammesso. il comando di ripristino delle impostazioni predefinite imposta il Node-ID sul valore non valido 126.

Impostazione del baud rate

Impostare il baud rate all'unica velocità di trasmissione possibile: 65.535 = Autobaud.

Per configurare il parametro di comunicazione Porta di rete - impostazione baud rate usare il software TeSys T DTM o il terminale HMI.

L'impostazione predefinita del parametro porta di rete - impostazione baud rate è Autobaud (0xFFFF). In modalità Autobaud, il controller LTMR è in grado di adattare il baud rate a quello del primario.

Impostazione del canale di configurazione

La configurazione del controller LTMR si può gestire:

  • localmente tramite la porta HMI con TeSys T DTM o il terminale HMI

  • a livello remoto tramite rete.

Per gestire la configurazione a livello locale, il parametro config via rete - abilitazione porta deve essere disabilitato per impedire che la configurazione venga sovrascritta dalla rete.

Per gestire la configurazione a livello remoto, il parametro config via rete - abilitazione porta deve essere abilitato (impostazione predefinita).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?