DOCA0131IT-03

Moduli come presentati nel file GS*

Panoramica

Il sistema TeSys T si presenta come "dispositivo modulare" su PROFIBUS DP.

Durante la configurazione, selezionare uno dei moduli descritti nelle sezioni seguenti con o senza PKW.

Il sistema TeSys T è descritto in un file GS* Il file viene utilizzato da qualsiasi strumento di configurazione PROFIBUS DP per ottenere informazioni sul dispositivo.

File GS*

Il file per il controller PROFIBUS DP LTMR è CCCCCC.GS*. L'asterisco (*) è sostituito da E per l'inglese, F per il francese, G per il tedesco e così via (D per l'impostazione predefinita).

  • Per i file GSx 2.01, CCCCCC rappresenta SE210B48.GSx.

  • Per i file GSx 2.02, CCCCCC rappresenta SE220B48.GSx.

I file GS* e le icone associati al controller LTMR possono essere scaricati dal sito Webwww.se.com ( Products and Services > Automation and Control > Product offers > Motor control > TeSys T > Downloads > Software/Firmware > EDS files > EDS&GSD for TeSys T ). File GS* e icone sono raggruppati in un file compresso con estensione .zip che si deve decomprimere in una cartella del disco rigido.

PERICOLO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non modificare in alcun modo il file GS*.
La modifica del file GS* può portare le periferiche a comportarsi in modo imprevedibile.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Qualsiasi modifica del file GS* annulla la garanzia Schneider Electric con effetto immediato.

Moduli senza PKW

Descrizione breve ed estesa dei moduli senza PKW:

Descrizione breve come indicata nella descrizione generale della stazione (GSD)

Descrizione estesa

MMC R

Controller di gestione motori, modo configurazione remota

MMC R EV40

Controller di gestione motori, LTMEV40, modo configurazione remota

MMC L

Controller di gestione motori, modo configurazione locale

MMC L EV40

Controller di gestione motori, LTMEV40, modo configurazione locale

Nel modo di configurazione locale il parametro config via rete - abilitazione porta deve essere disabilitato. Il modo configurazione locale preserva la configurazione locale effettuata tramite la porta HMI.

Nel modo di configurazione remota il parametro config via rete - abilitazione porta deve essere abilitato. Il modo configurazione remota abilita la configurazione dell'MMC tramite rete.

I moduli senza PKW scambiano ciclicamente 10 byte di ingresso (5 parole di ingresso) e 6 byte di uscita (3 parole di uscita).

Moduli con PKW

Descrizione breve ed estesa dei moduli con PKW:

Descrizione breve come indicata nel file GSD

Descrizione estesa

MMC R PKW

Controller di gestione motori, modo configurazione remota con PKW

MMC R PKW EV40

Controller di gestione motori, LTMEV40, modo configurazione remota con PKW

MMC L PKW

Controller di gestione motori, modo configurazione locale con PKW

MMC L PKW EV40

Controller di gestione motori, LTMEV40, modo configurazione locale con PKW

La funzione PKW è implementata per consentire l'accesso aciclico in lettura o scrittura a qualsiasi registro utilizzando dati ciclici. È utile con il primario DP V0.

I moduli con PKW scambiano ciclicamente 18 byte di ingresso (9 parole di ingresso) e 14 byte di uscita (7 parole di uscita).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?