DOCA0256DE-01

Drehrichtungssperren-Timer – Schutz

Die Tabelle enthält die Daten des Drehrichtungssperren-Timer-Schutzes für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 7

104

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Funktionseinstellung

1 7

106

2

R/W

1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Verzögerung

1 7

108

4

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.