DOCA0256IT-01

Protezione timer antirotazione inversa

La tabella elenca i dati di protezione del timer antrotazione inversa per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 7

104

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Impostazione della funzione

1 7

106

2

L/S

1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo

1 7

108

4

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.