Dati statistici
La tabella elenca i dati statistici per la comunicazione PROFIBUS DP.
|
Indice |
Slot |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
0 |
2 |
L |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
Timer 1: valore effettivo |
| 1 | 4 |
2 |
2 |
L |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
Timer 2: valore effettivo |
| 1 | 4 |
4 |
2 |
L |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
Timer 3: valore effettivo |
| 1 | 4 |
6 |
2 |
L |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
Timer 4: valore effettivo |
| 1 | 4 |
8 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore 1: valore effettivo |
| 1 | 4 |
10 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore 2: valore effettivo |
| 1 | 4 |
12 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore 3: valore effettivo |
| 1 | 4 |
14 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore 4: valore effettivo |
| 1 | 4 |
16 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti sovraccarico termico |
| 1 | 4 |
18 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti rotore bloccato |
| 1 | 4 |
20 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti rotore in stallo |
| 1 | 4 |
22 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti sovracorrente a tempo definito |
| 1 | 4 |
24 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti sovracorrente inversa normale |
| 1 | 4 |
26 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti sovracorrente di breve durata |
| 1 | 4 |
28 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti a terra calcolati |
| 1 | 4 |
30 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti a terra misurati |
| 1 | 4 |
32 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti fase sottocorrente |
| 1 | 4 |
34 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti squilibrio di corrente |
| 1 | 4 |
36 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti perdita di fase corrente |
| 1 | 4 |
38 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti perdita di fase corrente |
| 1 | 4 |
40 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti fase sottocorrente |
| 1 | 4 |
42 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti fase sovratensione |
| 1 | 4 |
44 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti perdita di fase tensione |
| 1 | 4 |
46 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti squilibrio di tensione |
| 1 | 4 |
48 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti inversione di fase della tensione |
| 1 | 4 |
50 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti sottofrequenza |
| 1 | 4 |
52 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti sovrafrequenza |
| 1 | 4 |
54 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti per tempo di avvio eccessivo |
| 1 | 4 |
56 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti perdita comunicazione |
| 1 | 4 |
58 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti temperatura LTMT main unit |
| 1 | 4 |
60 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti sottopotenza |
| 1 | 4 |
62 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti sovrapotenza |
| 1 | 4 |
64 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti fattore sottopotenza |
| 1 | 4 |
66–78 |
14 |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |
| 1 | 4 |
80 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti interblocco DI 1 |
| 1 | 4 |
82 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti interblocco DI 2 |
| 1 | 4 |
84 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti interblocco DI 3 |
| 1 | 4 |
86 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti interblocco DI 4 |
| 1 | 4 |
88 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti interblocco DI 5 |
| 1 | 4 |
90 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti interblocco DI 6 |
| 1 | 4 |
92 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti interblocco DI 7 |
| 1 | 4 |
94 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti interblocco DI 8 |
| 1 | 4 |
96 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti interblocco DI 9 |
| 1 | 4 |
98 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti interblocco DI 10 |
| 1 | 4 |
100 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti interblocco DI 11 |
| 1 | 4 |
102 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti interblocco DI 12 |
| 1 | 4 |
104–150 |
8 |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |
| 1 | 4 |
152 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Uscita 1 calcolatore |
| 1 | 4 |
154 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Uscita 2 calcolatore |
| 1 | 4 |
156 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti rilevamento errori di arresto motore |
| 1 | 4 |
158 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti test logici interrotti |
| 1 | 4 |
160 |
2 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Contatore disinnesti tasto di reset bloccato |