统计数据
下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的统计数据。
|
索引 |
插槽 |
字节偏移 |
大小(字节) |
RW |
X |
单位 |
类型 |
Svd |
参数名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
0 |
2 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
定时器 1 - 实际值 |
| 1 | 4 |
2 |
2 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
定时器 2 - 实际值 |
| 1 | 4 |
4 |
2 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
定时器 3 - 实际值 |
| 1 | 4 |
6 |
2 |
R |
1 |
ms |
UINT16 |
N |
定时器 4 - 实际值 |
| 1 | 4 |
8 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
计数器 1 - 实际值 |
| 1 | 4 |
10 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
计数器 2 - 实际值 |
| 1 | 4 |
12 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
计数器 3 - 实际值 |
| 1 | 4 |
14 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
计数器 4 - 实际值 |
| 1 | 4 |
16 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
热过载脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
18 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
锁定转子脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
20 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
堵转转子脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
22 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
定时限过流脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
24 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
反时限过流脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
26 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
短延时过流脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
28 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
计算接地脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
30 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
测量接地脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
32 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
相欠流脱扣复位计数器 |
| 1 | 4 |
34 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
电流不平衡脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
36 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
电流相失相脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
38 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
电流相反相脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
40 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
相欠压脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
42 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
相过压脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
44 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
电压相失相脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
46 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
电压不平衡脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
48 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
电压相反相脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
50 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
欠频脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
52 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
过频脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
54 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
启动超时脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
56 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
通讯丢失脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
58 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
LTMT main unit 温度脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
60 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
欠功率脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
62 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
过功率脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
64 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
欠功率因数脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
66-78 |
14 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
| 1 | 4 |
80 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 联锁 1 脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
82 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 联锁 2 脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
84 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 联锁 3 脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
86 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 联锁 4 脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
88 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 联锁 5 脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
90 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 联锁 6 脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
92 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 联锁 7 脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
94 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 联锁 8 脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
96 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 联锁 9 脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
98 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 联锁 10 脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
100 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 联锁 11 脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
102 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
DI 联锁 12 脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
104-150 |
8 |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
| 1 | 4 |
152 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
计算器输出 1 |
| 1 | 4 |
154 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
计算器输出 2 |
| 1 | 4 |
156 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
电机停止错误检测脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
158 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
逻辑测试中断脱扣计数器 |
| 1 | 4 |
160 |
2 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
复位键卡滞脱扣计数器 |