设备内部状态
下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的设备内部状态。
| 插槽 | 索引 |
字节偏移 |
大小(字节) |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
参数名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
58 |
2 |
RW |
0.1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
10 |
Y |
时间延迟 |
| 1 | 7 |
59 |
2 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
复位模式 |
| 1 | 7 |
60 |
2 |
RW |
– |
– |
UINT16 |
|
1 | N |
内部温度报警 |
| 1 | 7 |
61 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |