DOCA0256IT-01

Stato interno del dispositivo

La tabella elenca lo stato interno del dispositivo per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Campo

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 7

58

2

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

10

S

Ritardo

1 7

59

2

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicazione

  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

1 7

60

2

L/S

UINT16

  • 0 - Disabilitato

  • 1 = Abilitato
1 N

Allarme temperatura interna

1 7

61

2

Riservato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?