Eindeutige Zeit – Überstromschutz
Die Tabelle enthält die Daten des Überstromschutzes mit eindeutiger Zeit für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
60 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
J |
Funktionseinstellung |
| 1 | 5 |
62 |
2 |
R/W |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
20–1000 |
110 |
J |
Ansprechwert |
| 1 | 5 |
64 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
300 |
J |
Zeitverzögerung beim Motorstart (TpS) |
| 1 | 5 |
66 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
200 |
J |
Zeitverzögerung beim Motorlauf (TpR) |
| 1 | 5 |
68 |
2 |
R/W |
1 |
%Ansprechwert |
UINT16 |
20–1000 |
110 |
J |
Alarmstufe |
| 1 | 5 |
70 |
2 |
R/W |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
J |
Betriebsart Reset |
| 1 | 5 |
72 |
2 |
R/W |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
J |
Autom. Reset-Verzögerung |
| 1 | 5 |
74 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |