Protezione da sovracorrente per tempo definito
La tabella elenca i dati di protezione da sovracorrente per tempo indipendente per la comunicazione PROFIBUS DP.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Campo |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
60 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
2 |
S |
Impostazione della funzione |
| 1 | 5 |
62 |
2 |
L/S |
1 |
%IFLC* |
UINT16 |
20-1000 |
110 |
S |
Pickup |
| 1 | 5 |
64 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
300 |
S |
Ritardo durante l’avvio del motore (TpS) |
| 1 | 5 |
66 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
200 |
S |
Ritardo durante il funzionamento del motore (TpR) |
| 1 | 5 |
68 |
2 |
L/S |
1 |
Pickup % |
UINT16 |
20-1000 |
110 |
S |
Soglia di allarme |
| 1 | 5 |
70 |
2 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
| 1 | 5 |
72 |
2 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
| 1 | 5 |
74 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |