DOCA0256ZH-CN-01

定时限过流保护

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的定时限过流保护数据。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 5

60

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警
  • 2:脱扣
  • 3:报警和脱扣

2

Y

功能设置

1 5

62

2

RW

1

%IFLC*

UINT16

20-1000
(步长 1)

110

Y

吸合

1 5

64

2

RW

0.1

s

UINT16

1-60000
(步长 1)

300

Y

电机启动期间的时间延迟 (TpS)

1 5

66

2

RW

0.1

s

UINT16

1-60000
(步长 1)

200

Y

电机运行期间的时间延迟 (TpR)

1 5

68

2

RW

1

%Pickup

UINT16

20-1000
(步长 1)

110

Y

报警级别

1 5

70

2

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI

  • 位 2:通讯

  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

1 5

72

2

RW

0.1

s

UINT16

0-60000
(步长 1)

0

Y

自动复位延迟

1 5

74

2

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?