Impostazioni di data e ora
La tabella elenca le impostazioni di data e ora per la comunicazione PROFIBUS DP.
| Slot | Indice |
Offset byte |
Dimensioni (in byte) |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Nome del parametro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
72 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
1–31 |
1 |
S |
Data |
| 1 | 9 |
74 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
1–12 |
1 |
S |
Mese |
| 1 | 9 |
76 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
2000–2099 |
2016 |
S |
Anno |
| 1 | 9 |
78 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0–23 (incrementi di 1) |
0 |
S |
Ora |
| 1 | 9 |
80 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0–59 (incrementi di 1) |
0 |
S |
Minuto |
| 1 | 9 |
82 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0–59 (incrementi di 1) |
0 |
S |
Secondo |
| 1 | 9 |
84 |
4 | – | – | – | – | – |
– |
– |
Riservato |
| 1 | 9 |
88 |
2 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
0-1 (incrementi di 1) |
0 |
N |
Aggiorna RTC |