日期和时间设置
下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的日期和时间设置。
| 插槽 | 索引 |
字节偏移 |
大小(字节) |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
缺省值 |
Svd |
参数名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
72 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
1–31 |
1 |
Y |
日期 |
| 1 | 9 |
74 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
1–12 |
1 |
Y |
月 |
| 1 | 9 |
76 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
2000-2099 |
2016 |
Y |
年 |
| 1 | 9 |
78 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0–23 (步长 1) |
0 |
Y |
时 |
| 1 | 9 |
80 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0–59 (步长 1) |
0 |
Y |
分 |
| 1 | 9 |
82 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0–59 (步长 1) |
0 |
Y |
秒 |
| 1 | 9 |
84 |
4 | – | – | – | – | – |
– |
– |
保留 |
| 1 | 9 |
88 |
2 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
0-1 (步长 1) |
0 |
N |
更新 RTC |