DOCA0256ZH-CN-01

热过载保护

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的热过载保护数据。

插槽 索引

字节偏移

大小(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 5

0

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警

  • 2:脱扣

  • 3:报警和脱扣

3

Y

功能设置

1 5

2

2

RW

0.01

UINT16

100-150
(步长 5)

115

Y

运行率

1 5

4

2

RW

1

UINT16

5-40
(步长 5)

10

Y

脱扣等级

1 5

6

2

RW

1

%TM*

UINT16

80-100
(步长 5)

80

Y

报警级别

1 5

8

2

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI

  • 位 2:通讯

  • 位 3:自动

8

Y

复位模式*

1 5

10

2

RW

1

%TM*

UINT16

30-95
(步长 5)

90

Y

热复位级别

1 5

12

2

RW

1

%TM*

UINT16

5-100
(步长 5)

90

Y

启动禁止级别

1 5

14

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

冷却功能

1 5

16

2

RW

0.1

s

UINT16

0-60000
(步长 1)

0

Y

冷却时间

1 5

18

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

暂停功能

1 5

20

2

RW

0.1

s

UINT16

0-60000
(步长 1)

0

Y

暂停时间

1 5

22

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

阻滞功能

1 5

24

2

RW

1

%TM*

UINT16

80-95
(步长 5)

80

Y

阻滞级别

1 5

26

2

RW

0.1

s

UINT16

0-60000
(步长 1)

0

Y

阻滞时间

1 5 28 2 RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

辅助风扇

1 5 30

6

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?