DOCA0161FR-02

Catégories d'utilisation des contacteurs (CEI 60947-4-1)

La norme définit quatre catégories d'utilisation, AC1, AC2, AC3 et AC4, en fonction de la charge et des fonctions de contrôle assurées par le contacteur. La classe dépend du facteur de courant, tension et puissance, mais aussi de la capacité de résistance du contacteur en termes de fréquence de fonctionnement et d'endurance.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.