DOCA0161ES-02

Categorías de utilización del contactor (IEC 60947-4-1)

La norma define cuatro categorías de uso, AC1, AC2, AC3 y AC4 según la carga y las funciones de control ofrecidas por el contactor. La clase depende de la corriente, la tensión y el factor de potencia, así como de la capacidad de aguante del contactor en términos de frecuencia de servicio y de resistencia.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.