DOCA0161ES-02

Ics: poder de corte en servicio

Expresado como un porcentaje de Icu, ofrece una indicación de la robustez del dispositivo bajo condiciones adversas. Se confirma mediante una prueba con una apertura y una apertura/cierre en Ics, seguido de una verificación de que el dispositivo funciona correctamente a su corriente nominal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?