DOCA0107ES-03

Gestión de contraseñas (7/7)

Descripción general

Debe especificar una contraseña para acceder o modificar los parámetros siguientes:

  • Valores funcionales

  • Restablecimiento de los ajustes de fábrica

  • Cambio de contraseñas

Cambiar la contraseña

Paso

Acción

1

Seleccione Password en el menú Home y, a continuación, pulse .

Resultado: Se muestra la pantalla de introducción de la contraseña.

  • Pulse para seleccionar el dígito. Al pulsar el botón, la selección se mueve de izquierda a derecha.

  • Pulse para aumentar el valor del dígito seleccionado de 0 a 9.

  • Pulse para disminuir el valor del dígito seleccionado de 9 a 0.

Si la contraseña es correcta, pasará a la pantalla siguiente.

Si la contraseña no es correcta, se mostrará la pantalla siguiente durante 10 segundos:

La pantalla anterior se muestra si pulsa antes de que transcurran 10 segundos o si no pulsa ningún botón.

2

La pantalla le solicitará que especifique la contraseña nueva si la contraseña antigua especificada es correcta.

Introduzca la nueva contraseña y, a continuación, pulse .

3

Después de especificar la contraseña nueva, la pantalla le pedirá que confirme la contraseña.

Vuelva a especificar la contraseña.

Resultado: Si la contraseña nueva y la contraseña confirmada son iguales, se muestra el mensaje OK en la pantalla durante 40 segundos.

NOTA: Si la contraseña nueva y la confirmada son distintas, se muestra el mensaje Not valid durante 40 segundos. Pulse antes de que transcurran 40 segundos para cambiar la contraseña de nuevo. La pantalla le pide que vuelva a especificar la contraseña nueva.

4

Pulse antes de que transcurran 40 segundos para ir al menú Home.

NOTA: Se muestra la pantalla Metering si no pulsa ningún botón transcurridos 40 segundos.

Restablecimiento de la contraseña

Si ha olvidado la contraseña, ésta se puede restablecer a la contraseña predeterminada, 0000. Para obtener más información sobre cómo restablecer la contraseña, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?