DOCA0107ES-03

Product Information (5/7)

Descripción general

La pantalla Product information muestra la referencia comercial y la versión del firmware integrada.

En la imagen se muestra la pantalla Product information.

Donde:

  • LVXXXXXX muestra la referencia comercial del relé VigiPacT RHU/RHUs.

  • XXX.XXX.XXX muestra la versión del firmware integrada.

NOTA: Pulse o para salir de la pantalla Product information.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?