DOCA0107ES-03

Registros de resumen de los canales

Estado del canal

Dirección

Registro

RW

Unidades

Tipo

Rango

Fábrica

Guardado

Bit

Descripción

0x00C8

201

R

NA

BITMAP

NA

0x0001

No

Validez de cada bit del estado de alarma:

0 = no válido

1 = válido

0x00C9

202

R

NA

BITMAP

NA

0x0000

No

 

Estado de alarma

0

0 = ninguna alarma

1 = alarma

1-15

Reservado

0x00CA

203

R

NA

BITMAP

NA

0x0001

No

Validez de cada bit del estado de prealarma:

0 = no válido

1 = válido

0x00CB

204

R

NA

BITMAP

NA

0x0000

No

Estado de prealarma

0

0 = ninguna prealarma

1 = prealarma

1-15

Reservado

0x00CC

205

R

NA

BITMAP

NA

0x0001

No

Validez de cada bit de la alarma memorizada:

0 = no válido

1 = válido

0x00CD

206

R

NA

BITMAP

NA

0x0000

 

Alarma memorizada

0

0 = ninguna alarma memorizada

1 = alarma memorizada

1-15

Reservado

0x00CE

207

R

NA

BITMAP

NA

0x0001

No

Validez de cada bit del estado de toroide:

0 = no válido

1 = válido

0x00CF

208

R

NA

BITMAP

NA

0x0000

No

Estado de toroide

0

0 = ningún toroide conectado

1 = toroide conectado

1-15

Reservado

0x00CE

209

RW

NA

INT16U

NA

0x0000

 

Modo de restablecimiento de alarma

0 = manual

1 = automático

Mediciones

Dirección

Registro

RW

Unidades

Tipo

Rango

Fábrica

Guardado

Descripción

0x0190

401

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

No

Corriente de fuga a tierra medida.

0x01A4

421

R

mA

INT16U

0-60000

0x0000

No

Corriente máxima de fuga a tierra medida.

0x01B8

441

R

NA

INT16U

0-200

0x0000

No

Porcentaje de umbral de la corriente de fuga a tierra medida.

Parámetros

Dirección

Registro

RW

Unidades

Tipo

Rango

Fábrica

Guardado

Descripción

0x01F4

501

RW

mA

INT16U

30-30000

30

Umbral de alarma

0x0200

513

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Retardo previo al disparo de alarma

0x020C

525

RW

mA

INT16U

15-30000

15

Umbral de prealarma

0x0218

537

RW

ms

INT16U

0-4500

0

Retardo al disparo de prealarma

Registros de comando

Dirección

Registro

RW

Unidades

Tipo

Rango

Fábrica

Guardado

Descripción

0xEA76

60023

RW

NA

INT16U

0-2

0x0000

Permite probar el dispositivo.

  • 0: sin prueba

  • 1: disparo de prueba

  • 2: prueba sin disparo

0xEA77

60024

RW

NA

INT16U

0-1

0x0000

Restablecimiento de alarma

Bit 0 = 1: Para restablecer la alarma

0xEA78

60025(1)

RW

NA

INT16U

1-247

0x00F7

Dirección Modbus del dispositivo

0xEA79

60026(1)

RW

NA

INT16U

0-3

0x0002

(2)

Ajuste de la velocidad de comunicación

  • 0: 4800

  • 1: 9600

  • 2: 19200

  • 3: 38400

0xEA7A

60027(1)

RW

NA

INT16U

0-2

0x0002

(2)

Ajuste de paridad de comunicación

  • 0: Ninguna

  • 1: Impar

  • 2: Par

0xEA7B

60028(1)

RW

NA

INT16U

0-1

0x0000

  • 0: Autogo no está activo

  • 1: Autogo está activo

(1) La comunicación puede interrumpirse si se modifica el parámetro. La comunicación se debe restablecer con el nuevo valor escrito en el registro.

(2) Solo se puede modificar cuando Autogo no está activo.

Registros de diagnóstico

Dirección

Registro

RW

Unidades

Tipo

Rango

Fábrica

Guardado

Descripción

0xEA7C

60029

R

NA

INT16U

0-0x0FFF

0x0000

Número de reinicios de software.

0xEA7D

60030

R

NA

INT16U

0-0x0FFF

0x0000

Número de veces que se enciende el dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?