Registros detallados de los canales
Asignación del registro de canal detallado
|
Dirección |
Registro |
|---|---|
|
0x03E8–0x03FB |
1001-1020 |
Registros de estado y de control
|
Dirección |
Registro |
RW |
Unidades |
Tipo |
Rango |
Fábrica |
Guardado |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03E8 |
1001 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x003F |
No |
– |
Validez de cada bit del estado:
|
|
0x03E9 |
1002 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0000 |
No |
Estado del canal 1 |
|
|
0 |
Alarma |
||||||||
|
1 |
Prealarma |
||||||||
|
2 |
La alarma se ha memorizado |
||||||||
|
3 |
El toroide se ha conectado |
||||||||
|
4 |
El relé de alarma está activo |
||||||||
|
5 |
El relé de prealarma está activo |
||||||||
|
6-15 |
Reservado |
||||||||
|
0x03EA–0x03EB |
1003-1004 |
R |
NA |
– |
NA |
0x8000 |
No |
– |
Reservado |
Registros de mediciones
|
Dirección |
Registro |
RW |
Unidades |
Tipo |
Rango |
Fábrica |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03EC |
1005 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
No |
Corriente de fuga a tierra medida. |
|
0x03ED |
1006 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
No |
Máximo de corriente de fuga a tierra medido. |
|
0x03EE |
1007 |
R |
% |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
No |
Porcentaje de umbral de la corriente de fuga a tierra medida. |
Registros de parámetros
|
Dirección |
Registro |
RW |
Unidades |
Tipo |
Rango |
Fábrica |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03EF |
1008 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
Sí |
Umbral de alarma |
|
0x03F0 |
1009 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
Sí |
Retardo previo al disparo de alarma |
|
0x03F1 |
1010 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
Sí |
Umbral de prealarma |
|
0x03F2 |
1011 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
Sí |
Retardo al disparo de prealarma |
|
0x03F3–0x03FB |
1012-1020 |
R |
– |
BITMAP |
– |
0x0000 |
No |
Reservado |