DOCA0107ES-03

Menú Communication (4/7): para el relé VigiPacT RHU

Descripción general

El menú de ajustes Communication permite establecer los parámetros siguientes:

  • Dirección de dispositivo

  • Velocidad de comunicación

  • Paridad

En la imagen se muestra el menú de ajustes Communication.

Parámetros de comunicación

Parámetros

Valor autorizado

Ajuste de fábrica

Device address

Entre 1 y 247

247

Com speed

  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

  • Auto

19200

Parity

  • Ninguna

  • Impar

  • Par

Par

NOTA: Cuando la velocidad de comunicación se establece en Auto, la paridad no está disponible porque la paridad se adapta automáticamente con la velocidad.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?