DOCA0107ES-03

Menú Metering (1/7)

Descripción general

El menú Metering muestra las pantallas Metering y Maximum.

Pantalla Metering

La pantalla Metering muestra la corriente de fuga a tierra medida (I) y la corriente umbral (IΔn). También muestra la medición de la corriente de fuga a tierra (I) en forma de porcentaje con respecto al umbral de alarma.

A

Corriente de fuga a tierra medida en mA de 10 mA a 999 mA (de 1 A a 60 A).

B

Corriente de fuga a tierra medida como porcentaje del valor de umbral de alarma.

C

Visualización del valor de umbral de alarma en mA de 30 mA a 999 mA (de 1 A a 30 A).

Pantalla Maximum

La pantalla Maximum muestra la corriente máxima de fuga a tierra detectada por el dispositivo tras encenderlo.

A

Corriente máxima de fuga a tierra medida de 10 mA a 999 mA (de 1 A a 60 A).

B

Muestra el valor de umbral de alarma de 30 mA a 999 mA (de 1 A a 30 A).

Restablecimiento de la corriente máxima de fuga a tierra medida

Para restablecer la corriente máxima de fuga a tierra medida en la pantalla Maximum, pulse durante 10 segundos y, a continuación, suelte el botón.

NOTA:
  • Después de mantener pulsado durante 5 segundos, la pantalla comienza a parpadear. Si se suelta después de 5 segundos, se cancela el restablecimiento.

  • La corriente máxima de fuga a tierra medida solo se puede restablecer en la pantalla Maximum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?