DOCA0107ES-03

Menú Test (2/7)

Descripción general

El menú Test permite probar varias funciones del relé VigiPacT RHU/RHUs:

  • La pantalla se ilumina durante unos pocos segundos.

  • Los indicadores se iluminan durante unos pocos segundos.

  • Medición de canal.

Los dos tipos de pruebas que se pueden realizar son:

  • Test trip: Consiste en una prueba completa con acción sobre las salidas de prealarma y alarma.

  • Test no trip: Consiste en una prueba sin acción sobre las salidas de prealarma y alarma.

Se puede realizar una comprobación automática:

  • Mediante el menú Test de la HMI.

  • A distancia a través de la red Modbus (solo con el relé VigiPacT RHU).

  • A distancia a través de conectores de salida (pines 25, 26).

NOTA: No se puede realizar una comprobación automática cuando:
  • Se reinicia el valor actual máximo.

  • Un relé de alarma está activo.

Procedimiento de prueba

Paso

Acción

1

Vaya al menú Test y pulse .

2

Seleccione la secuencia de prueba necesaria.

3

Pulse para iniciar la secuencia de prueba seleccionada.

4

Al final de la prueba:

  • Si se supera la prueba, se muestra la pantalla siguiente.

  • Si no se supera la prueba, se muestra la pantalla siguiente hasta que se pulse el botón.

    NOTA: Si la prueba falla, consulte Solución de problemas.
  • Pulse:

    • para ir a la pantalla Metering.

    • para ir al menú Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?