DOCA0107ES-03

Solución de problemas

Suceso

Diagnóstico

Acción

El indicador LED ON está apagado

No hay indicación de fuente de alimentación.

  • Compruebe la fuente de alimentación del relé.

  • Después de la comprobación, si el problema persiste, sustituya el relé por uno nuevo.

Pérdida de conexión del toroide

LED de alarma: parpadea

Relé de alarma: activo

  • Compruebe la conexión del toroide al relé.

  • Después de la comprobación, si el problema persiste, sustituya el toroide por uno nuevo.

Detección de conexión del toroide

Si el modo de restablecimiento de alarma es manual, pulse para confirmar la información.

Alarma detectada

LED de alarma: parpadea

Relé de alarma: activo

Si el modo de restablecimiento de alarma es manual, pulse para restablecer la alarma y desactivar el relé.

Contraseña no válida

  • Introduzca la contraseña correcta.

  • Restablezca la contraseña si la ha perdido.

Prueba fallida

  • Realice el restablecimiento de los ajustes de fábrica del relé.

  • Después del restablecimiento de los ajustes de fábrica, si la prueba falla, sustituya el relé por uno nuevo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?