Descripción funcional
Descripción general
La protección de fallo a tierra consiste en medir la corriente de fuga a tierra en una instalación eléctrica, y desconectar la instalación cuando la corriente se convierta en peligrosa para la vida y los bienes.
Funciones
El relé VigiPacT RHU/RHUs se utiliza junto con un toroide VigiPacT (abierto o cerrado) o un sensor rectangular.
-
Mide la corriente de fuga a tierra detectada por el toroide.
-
Muestra la corriente de fuga a tierra.
-
Dispara el interruptor automático de protección de instalación a través de una unidad de control MN o MX si la corriente de fuga a tierra excede el umbral de alarma IΔn durante un tiempo mayor que el retardo Δt.
-
Implementa dos umbrales de corriente de fuga a tierra, uno correspondiente a una prealarma y otro a una alarma.
-
Se comunica a través de la línea serie de comunicación Modbus (solo para el relé VigiPacT RHU).
Detección de alarmas
El umbral de alarma I alarm corresponde a una corriente de fuga a tierra que es peligrosa para la instalación.
Se activa una alarma cuando la corriente de fuga a tierra medida es mayor que el umbral de alarma establecido (I alarm) en el toroide durante un periodo de tiempo superior al retardo de alarma establecido (alarma t en milisegundos o segundos).
-
Cuando una alarma está activa, los indicadores LED y se encienden.
-
Cuando se detecta la alarma, se muestra la pantalla y el valor de la corriente de fuga a tierra parpadea.
Detección de prealarmas
El umbral de prealarma I pre-alarm corresponde a un nivel de fuga a tierra que debe eliminarse antes de que se vuelva peligroso para la instalación.
Una prealarma se activa cuando la corriente de fuga a tierra medida es mayor que el umbral de prealarma establecido durante un periodo de tiempo superior al retardo al disparo de prealarma establecido (prealarma t en milisegundos o segundos).
-
Cuando una prealarma está activa, el LED se enciende.
-
Cuando se detecta la prealarma, se muestra la pantalla y el valor de la corriente de fuga a tierra parpadea.