DOCA0108ES-03

Factory Reset (6/7)

Descripción general

El menú Factory reset permite restablecer los valores siguientes a los valores de fábrica:

  • Umbral de alarma

  • Retardo de alarma

  • Umbral de prealarma

  • Retardo de prealarma

  • Velocidad de comunicación

  • Dirección de dispositivo

  • Paridad

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Paso

Acción

1

Seleccione Factory reset en el menú Home y pulse .

Resultado: Se muestra la pantalla Caution.

2

Pulse y especifique la contraseña para iniciar sesión.

NOTA: Si la contraseña es incorrecta, se muestra la pantalla de contraseña no válida y, a continuación, la pantalla Caution.

3

Después de iniciar la sesión correctamente, se muestra la pantalla Confirmation.

Pulse en un plazo de 10 segundos para confirmar o cancelar la operación.

NOTA: Pulse para cancelar el restablecimiento de ajustes de fábrica. Si no pulsa ningún botón en el plazo de 10 segundos, el restablecimiento de ajustes de fábrica se cancela automáticamente.

4

Los valores recuperan los ajustes de fábrica y se muestra la pantalla Information.

5

Pulse en el plazo de 40 segundos para ir al menú Home.

NOTA: Se muestra la pantalla Metering si:
  • Pulsa después de restablecer los valores de fábrica.

  • No pulsa ningún botón en el plazo de 40 segundos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?