DOCA0108FR-03

Rétablissement des réglages d'usine (6/7)

Présentation

Le menu Factory reset permet de rétablir les réglages d'usine pour les paramètres suivants :

  • Seuil d'alarme

  • Temporisation avant alarme

  • Seuil de préalarme

  • Temporisation avant préalarme

  • Vitesse de communication

  • Adresse de l'appareil

  • Parité

Rétablissement des réglages d'usine

Etape

Action

1

Sélectionnez l'option Factory reset du menu Home, puis appuyez sur .

Résultat : l'écran Caution s'affiche.

2

Appuyez sur et saisissez le mot de passe de connexion.

NOTE: en cas d'erreur lors de la saisie du mot de passe, l'écran de mot de passe non valide s'affiche. Vous revenez alors à l'écran Caution.

3

Une fois connecté, l'écran Confirmation s'affiche.

Appuyez sur dans les 10 secondes pour confirmer ou annuler l'opération.

NOTE: le bouton permet d'annuler le rétablissement des réglages d'usine. L'opération est automatiquement annulée si aucun bouton n'est enfoncé dans les 10 secondes.

4

Les réglages d'usine sont rétablis et l'écran Information s'affiche.

5

Appuyez sur dans un délai de 40 secondes pour accéder au menu Home.

NOTE: le menu Metering s'affiche si vous :
  • appuyez sur pendant le rétablissement des réglages d'usine ;

  • n'appuyez sur aucun bouton dans les 40 secondes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?