DOCA0108ES-03

Integración del relé VigiPacT RMH en una arquitectura de comunicación

Arquitectura de comunicación

A

Pantalla Ethernet FDM128 para ocho dispositivos

B

Servidor de panel Ethernet de IFE

C

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

D

Relé de supervisión VigiPacT RMH

E

Pantalla ULP FDM121 para un interruptor automático

F

Cable ULP macho/macho RJ45

G

Toroide VigiPacT (hasta 12 toroides)

H

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

I

Interruptor automático MasterPact NT/NW

J

Cable BCM ULP de interruptor automático

K

Cable NSX

L

Interruptor automático ComPacT NSX/PowerPacT de marco H, J, L

M

Multiplexor VigiPacT RM12T

N

Cable para Modbus SL-1x RJ45 y 1x hilos libres

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?