Registros detallados de los canales
Descripción general
Los datos relevantes de cada uno de los 12 canales se recopilan en 20 registros:
-
4 registros de estado y de control
-
6 registros de medidas
-
10 registros de parámetros
Sólo se describen los registros del canal 1. Los registros de los otros canales se organizan igual que para el canal 1.
Asignación de los registros de canales detallados
|
Dirección |
Registro |
Descripción |
|---|---|---|
|
0x03E8–0x03FB |
1001-1020 |
Registros del canal 1 |
|
0x03FC–0x040F |
1021-1040 |
Registros del canal 2 |
|
0x040E–0x0423 |
1041-1060 |
Registros del canal 3 |
|
0x0424–0x0437 |
1061-1080 |
Registros del canal 4 |
|
0x0438–0x044B |
1081-1100 |
Registros del canal 5 |
|
0x044C–0x045F |
1101-1120 |
Registros del canal 6 |
|
0x045E–0x0473 |
1121-1140 |
Registros del canal 7 |
|
0x0474–0x0487 |
1141-1160 |
Registros del canal 8 |
|
0x0488–0x049B |
1161-1180 |
Registros del canal 9 |
|
0x049C–0x04AF |
1181-1.200 |
Registros del canal 10 |
|
0x04AE–0x04C3 |
1201-1220 |
Registros del canal 11 |
|
0x04C4–0x04D7 |
1221-1240 |
Registros del canal 12 |
Registros de estado y de control del canal 1
|
Dirección |
Registro |
RW |
Unidades |
Tipo |
Rango |
Fábrica |
Guardado |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03E8 |
1001 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x003F |
No |
– |
Validez de cada bit del estado - Canal 1:
|
|
0x03E9 |
1002 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0000 |
No |
Estado del canal 1 |
|
|
0 |
Alarma |
||||||||
|
1 |
Prealarma |
||||||||
|
2 |
La alarma se ha memorizado |
||||||||
|
3 |
El toroide se ha conectado |
||||||||
|
4 |
El relé de alarma está activo |
||||||||
|
5 |
El relé de prealarma está activo |
||||||||
|
6-15 |
Reservado |
||||||||
|
0x03EA–0x03EB |
1003-1004 |
R |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Registros de mediciones del canal 1
|
Dirección |
Registro |
RW |
Unidades |
Tipo |
Rango |
Fábrica |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03EC |
1005 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
No |
Corriente de fuga a tierra medida en el canal 1 |
|
0x03ED |
1006 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
No |
Corriente máxima de fuga a tierra medida en el canal 1 |
|
0x03EE |
1007 |
R |
% |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
No |
Porcentaje de umbral de la corriente de fuga a tierra medida del canal 1 |
Registros de parámetros del canal 1
|
Dirección |
Registro |
RW |
Unidades |
Tipo |
Rango |
Fábrica |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x03EF |
1008 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
Sí |
Umbral de alarma del canal 1 |
|
0x03F0 |
1009 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
Sí |
Retardo previo al disparo de alarma del canal 1 |
|
0x03F1 |
1010 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
Sí |
Umbral de prealarma del canal 1 |
|
0x03F2 |
1011 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
Sí |
Retardo previo al disparo de prealarma del canal 1 |
|
0x03F3–0x03FB |
1012-1020 |
R |
– |
BITMAP |
– |
0x0000 |
No |
Reservado |