Menú Metering (1/7)
Descripción general
El menú muestra la lista de canales en los que están conectados los toroides.
Pulse
o
para seleccionar el toroide deseado de la lista y, a continuación,
pulse
para mostrar la pantalla del toroide seleccionado.
Pantalla Metering del toroide número 01
La imagen muestra la pantalla del toroide 01 con corriente de fuga a tierra.

- A
-
Valor del umbral de alarma de 30 mA a 999 mA en mA y de 1 A a 30 A en A.
- B
-
Número de toroide seleccionado.
- C
-
Corriente de fuga a tierra medida del toroide en mA o A y como porcentaje del valor de umbral de alarma.
- D
-
Máximo de corriente de fuga a tierra medido de 10 mA a 60 A.
Restablecimiento del máximo de corriente de fuga a tierra medido
Para restablecer la
corriente máxima medida de fuga a tierra en la pantalla , mantenga pulsado
durante 10 segundos y suelte el botón.
durante 5 segundos, la pantalla comienza a
parpadear. Si se suelta
después de 5 segundos, se cancelará el restablecimiento.