DOCA0108ES-03

Gestión de contraseñas (7/7)

Descripción general

Debe especificar una contraseña para acceder o modificar los parámetros siguientes:

  • Valores funcionales

  • Restablecimiento de los ajustes de fábrica

  • Cambio de contraseñas

Cambiar la contraseña

Paso

Acción

1

Seleccione Password en el menú Home y pulse .

Resultado: Se muestra la pantalla de entrada de contraseña.

  • Pulse para seleccionar el dígito. Al pulsar el botón, la selección se mueve de izquierda a derecha.

  • Pulse para aumentar el valor del dígito seleccionado de 0 a 9.

  • Pulse para disminuir el valor del dígito seleccionado de 9 a 0.

Si la contraseña es correcta, pasará a la pantalla siguiente.

Si la contraseña no es correcta, se mostrará la pantalla siguiente durante 10 segundos:

La pantalla anterior se muestra si pulsa en el plazo de 10 segundos o si no pulsa ningún botón.

2

La pantalla le solicitará que especifique la contraseña nueva si la contraseña antigua especificada es correcta.

Especifique la contraseña nueva y pulse .

3

Después de especificar la contraseña nueva, la pantalla le pedirá que confirme la contraseña.

Vuelva a especificar la contraseña.

Resultado: En la pantalla se muestra el mensaje OK durante 40 segundos si la contraseña nueva y la contraseña confirmada son iguales.

NOTA: Si la contraseña nueva y la confirmada son distintas, se muestra el mensaje Not valid durante 40 segundos. Pulse en el plazo de 40 segundos para modificar la contraseña de nuevo. La pantalla le pide que vuelva a especificar la contraseña nueva.

4

Pulse en el plazo de 40 segundos para ir al menú Home.

NOTA: Se muestra la pantalla Metering si no pulsa ningún botón transcurridos 40 segundos.

Restablecimiento de la contraseña

Si ha olvidado la contraseña, ésta se puede restablecer a la contraseña predeterminada, 0000. Póngase en contacto con el soporte técnico de Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?