DOCA0108ZH-03

出厂复位 (6/7)

综述

Factory reset 菜单允许您将以下设置复位为出厂值:

  • 报警阈值

  • 报警延时

  • 预警阈值

  • 预警延时

  • 通信速度

  • 设备地址

  • 校验位

复位为出厂设置

步骤

操作

1

主页菜单选择出厂复位,然后按下

结果:注意屏幕随即出现。

2

按下 ,然后输入密码以登录。

注: 如果密码不正确,将会显示密码无效屏幕,然后注意屏幕将会出现。

3

在成功登录之后,配置屏幕随即出现。

在 10 秒钟之内按下 以确认或中止。

注: 按下 即可取消出厂复位。如果您在 10 秒钟之内没有按下任何按钮,则出厂复位将被自动取消。

4

设置将复位为出厂值,信息屏幕随即出现。

5

在 40 秒钟之内按下 即可显示主页菜单。

注: 在以下情况下,测量屏幕将会出现:
  • 当设置复位为出厂设置时,您按下

  • 您没有在 40 秒钟之内按下任何按钮。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?