DOCA0108ES-03

Menú de ajuste Communication (4/7)

Descripción general

El menú de ajuste Communication permite establecer los parámetros siguientes:

  • Device address

  • Comm speed

  • Parity

En la imagen se muestra el menú de ajuste Communication.

Parámetros de comunicación

Parámetros

Valor autorizado

Ajuste de fábrica

Device address

De 1 a 247

247

Com speed

  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

  • Auto

19200

Parity

  • None

  • Odd

  • Even

Even

NOTA: Cuando la velocidad de comunicación se establece en Auto, el menú de paridad no está disponible porque la paridad se adapta automáticamente con la velocidad.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?