DOCA0108ES-03

Estructura de menús de la HMI

Descripción general

(1) La medición del toroide X está disponible solo si se ha conectado un toroide X.

(2) La modificación en el elemento de menú está protegida por contraseña.

Menú Home

La pantalla Home muestra la lista de los elementos de menú.

  • Metering

  • Test

  • Settings

  • Communication

  • Product information

  • Factory reset

  • Password

Ejemplo: Menú Metering

Ejemplo: Menú Settings

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?