DOCA0108ES-03

Introducción al relé VigiPacT RMH

Gama maestra de la serie PacT

Prepara tu instalación para el futuro con la PacT Series de baja y media tensión de Schneider Electric. Basada en la legendaria innovación de Schneider Electric, la PacT Series incluye interruptores automáticos, interruptores, dispositivos de corriente residual y fusibles de primer nivel para todas las aplicaciones estándar y específicas. Disfruta de un sólido rendimiento con la PacT Series en los equipos de conmutación preparados para EcoStruxure, de 16 a 6300 A en baja tensión y hasta 40,5 kV en media tensión.

Descripción general

VigiPacT es una gama completa que proporciona protección de defecto a tierra para cualquier tipo de instalación de CA, incluidos la distribución de alimentación, la subdistribución y los sistemas de control industrial. Los dispositivos VigiPacT funcionan en sistemas TT, TNS e IT para la protección de personas ante el contacto directo. Los relés son de tipo A y CA según el estándar IEC/EN 60947-2 (anexo M).

El relé VigiPacT RMH se utiliza con el multiplexor VigiPacT RM12T para supervisar hasta 12 circuitos independientes.

El dispositivo permite:

  • Supervisar la corriente de fuga a tierra.

  • Identificar los fallos de aislamiento antes de que se vuelvan peligrosos para la vida y los bienes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?