Comandos de VigiPacT
Registros de escritura
|
Dirección |
Registro |
RW |
Unidades |
Tipo |
Rango |
Fábrica |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0xEA76 |
60023 |
RW |
NA |
INT16U |
0-2 |
0x0000 |
Sí |
Permite probar el dispositivo.
|
|
0xEA77 |
60024 |
RW |
NA |
INT16U |
0-1 |
0x0000 |
Sí |
Restablecimiento de alarma Bit 0 = 1: Para restablecer la alarma |
|
0xEA78 |
60025(1) |
RW |
NA |
INT16U |
1-247 |
0x00F7 |
Sí |
Dirección Modbus del dispositivo |
|
0xEA79 |
60026(1) |
RW |
NA |
INT16U |
0-3 |
0x0002 |
Sí(2) |
Ajuste de la velocidad de comunicación
|
|
0xEA7A |
60027(1) |
RW |
NA |
INT16U |
0-2 |
0x0002 |
Sí(2) |
Ajuste de paridad de comunicación
|
|
0xEA7B |
60028(1) |
RW |
NA |
INT16U |
0-1 |
0x0000 |
Sí |
|
|
(1) La comunicación puede interrumpirse si se modifica el parámetro. La comunicación se debe restablecer con el nuevo valor escrito en el registro. (2) Solo se puede modificar cuando Autogo no está activo. |
||||||||
Registros de diagnóstico
|
Dirección |
Registro |
RW |
Unidades |
Tipo |
Rango |
Fábrica |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0xEA7C |
60029 |
R |
NA |
INT16U |
– |
0x0000 |
Sí |
Número de reinicios de software. |
|
0xEA7D |
60030 |
R |
NA |
INT16U |
– |
0x0000 |
Sí |
Número de veces que se enciende el dispositivo. |